This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:尝试对器件进行编程时出现内存映射错误

Guru**** 2577195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593338/ccs-tms320f28377d-memory-map-error-while-trying-to-program-the-device

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我尝试使用 CCS 调试模式对电路板(新电路板)进行编程、但遇到以下错误:

C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x0...082028处的值不匹  配、请验证目标存储器和存储器映射。

我尝试使用 Uniflash 应用程序对板进行编程、但它可以正常工作。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimon、

    您使用的 CCS 版本是什么? 您能否在 CCS 中检查更新并安装(如果有)? 安装更新后、请告知我们它是否无法解决问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用 CCS 版本6.10.00104进行即时消息处理

    仍然很奇怪、我在上一批电路板上使用 CCS、一切都正常。

    现在、对于新的一批电路板、我只能使用 Uniflash 使用 CCS 对电路板进行编程。

    我还看到了另一件事、如果我使用 Uniflash 对电路板进行编程、然后尝试使用 CCS 对电路板进行调试、似乎可以正常工作。 但是、我在代码中所做的任何更改都不会反映在电路板中。 我需要再次使用 Uniflash 对电路板进行编程、然后进入调试...

    那么、版本可能是解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimon、

    1)如前所述、您是否在 CCS 中检查并安装了更新(包括任何仿真器更新)?
    2) 2)如何配置引导模式引脚? 尝试等待模式或串行模式。
    3) 3)您是否修改了 CCS 的 GEL 文件中的任何内容?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimon、

    您是否能够使用具有等待引导配置的 CCS 闪存插件对器件进行编程?
    您是否尝试在 CCS 中安装任何更新?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimon、

    假设您能够在安装更新后使用插件对闪存进行编程、我将关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi