This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SD 闪存 I2C、闪存编程 I2C 模式

Guru**** 2535460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595645/tms320f28035-sd-flash-i2c-flash-programming-i2c-mode

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我正在处理一个不需要使用 JTAG 进行编程的项目。 我尝试使用 I2C 对 Piccolo F28035进行闪存编程。 是否有任何相关文档、或示例文件或程序?  

我可能会误解该部分、但在这里0x50处的 EEPROM 有什么作用? 它是否包含所有程序信息?

我希望有人能帮忙。

谢谢

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅有关引导 ROM 和引导加载程序的 TRM。

    请访问 www.ti.com/lit/sprabv4

    谢谢!
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    感谢你的帮助。 这份文件确实很有帮助。 但是、如何使用 I2C 使用该工具。 在文档中、示例实现依赖于 CCS 和 Microsoft Visual Studio、但如何通过 I2C 启动。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要将该解决方案移植到 I2C 解决方案。

    这旨在为您提供执行串行 DFU 的过程和示例。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    不幸的是、我是这个微控制器世界的初学者。 为此、我是否需要 USB/I2C 转换器? 这些器件价格昂贵、如果没有用处、我不想用这些器件付费。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mohamed Ahmed3">]是否需要一个 USB/I2C 转换器来实现此目的? [/报价]

    是的、您需要一个 USB 转 I2C 软件狗才能从 PC 加载代码。