您好、C2000专家、
我使用的是 F28034修订版 A 器件、Picolo 勘误表用户应在每个转换系列开始时丢弃第一个样本。
我在这里有一个问题、由于我必须在每个 PWM 中的特殊位置采样一些信号、我的配置如下所示:
EPWM1 SOCA 用于触发 SOC0、SOC1、SOC3、SOC4、
EPWM2 SOCA 用于触发 SOC5、SOC6、SOC8
EPWM3 SOCB 用于触发 SOC7、SOC9、SOC10
我的问题是、是否需要忽略 result0、result5和 result7? 或者我们只需忽略 SOC0值。
此致、
插孔