This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:关于 Code Composer Studio 6.

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599033/ccs-tms320f28335-regarding-code-composer-studio-6

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在使用微控制器 TMS320F28335以及集线套件站。 我已从控制套件(例如2833xGpioToggle)导入了 F2833x 示例。 完成此操作后,我已经生成了代码。 在控制台中(CCS 编辑),它显示了以下内容:


****项目 Example_2833xGpioToggle 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake:没有为"全部"执行任何操作。

****构建完成****

执行此操作后,我调试上述代码,但在调试中,它显示了此内容(CCS 调试)-

Example_2833xGpioToggle [ Code composer studio-Device 调试]

德州仪器 XDS100Uv USB 调试探针_0/C28xx

main() at example_2833xGpioToggle;480x00940E

_args_main() atargs_main.C:81 0x0095CE

c_into0 ()、位于 boot28.inc;248 0x0094E3 (C-into 不包含 farme 信息)

我不理解这件事。 上述代码是否在 ccs6中工作。  

请告诉我如何在 CCS 中成功构建和调试示例代码(Control Suit)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    简而言之、您能够构建项目、但无法进行调试? 您是否检查了目标配置文件、即.ccxml 文件?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    我已经解决了这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我希望通过 TMS320F28335生成斜坡信号。 正如您以前建议的使用 DSP 信号生成(控制套件),我已经在 Code Composer Studio 中通过控制套件导入了斜坡信号文件。 构建和调试过程没有任何错误。 但是、我如何知道斜坡信号在哪个 GPIO 或哪个引脚上生成。 ramp c 代码文件未提供有关相同内容的知识。

    请在这方面帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAMP 函数只是一个数学函数、未映射到任何引脚。 您可以根据斜坡函数返回的值来生成斜坡信号。 例如、您可以生成与斜坡值成比例的 PWM、并将 PWM 馈送到 RC 滤波器以使其平滑输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    您能不能更详细地介绍一下、因为我是微控制器领域的初学者。