This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:控制器被闪存锁定

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598285/ccs-tms320f28027-controller-is-flash-locked

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我的控制器已被闪存锁定。  

如何使其脱离该状态?

此致、

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您需要密码才能解锁设备。 如果您不知道密码、则不能执行任何操作、您需要更换设备。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    如何设置密码? 我在不知道密码的情况下锁定了此器件。

    这是随机发生的。 是否有方法可以为新器件设置密码、以便在再次发生时可以将其解锁。

    这是它遇到的第二个器件。 是什么导致该控制器进入锁定状态?

    请提供建议。

    此致、

    Rajan Joshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajan、

    如果您不知道密码、则无法解锁密码。

    如果器件在不对密码值进行编程的情况下仍处于锁定状态、则在闪存操作期间必须发生一些中断、这会导致此情况。 在这个器件上、闪存操作不应被中断。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。

    是否有办法在新设备上设置密码,以防在闪存期间被中断并想恢复?

    此设备现在是否不可用? 我是否可以通过任何方式再次上传代码?

    此致、

    Rajan Joshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    [报价]是否有办法在新设备上设置密码,以防在闪存期间中断并想恢复密码? [/报价]

    如果您对密码进行编程、则器件将是安全的、您可能需要更改软件才能在安全器件上工作。 最好了解是什么会中断闪存操作并避免这种情况。

    [报价]该设备现在是否不可用? 我是否可以通过任何方式再次上传代码? [/报价]

    是的、您需要更换设备、因为它无法使用。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您能告诉我如何设置密码以及如何更改我的软件的文档吗?

    我可能在闪存时通过关闭器件来中断闪存。 我知道这是我可以避免的、但作为预防措施、我想添加密码。

    此致、

    Rajan Joshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajan、

    在 F28027器件中、闪存的最后8个位置(0x3F7FF8 - 0x3F7FFF)可被设定为保护器件。

    请使用 F2802x_csmpassword.asm 在0x3F7FF8 - 0x3F7FFF 中对密码进行编程)。 该文件在 controlSUITE 中提供

    路径: \device_support\f2802x\v230\F2802x_common\source\

    此致、
    曼诺伊