This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36x -如果 ECC calc/check 被关闭、ECC RAM 是否可用于通用存储?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599278/f28m36x---is-the-ecc-ram-available-for-general-purpose-storage-use-if-ecc-calc-check-is-turned-off

客户询问:  

在 F28M36x 上、如果 ECC calc/check 被关闭、闪存 ECC RAM 可用于代码还是常量存储?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    ECC 空间不用于代码或数据存储。

    谢谢、此致、
    Vamsi