This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认 FFT 库的性能

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599068/confirm-the-fft-library-performace

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

尊敬的 TI 专家:

请让我确认 C2000的 FFT 库性能。
[问题]
您会告诉我 FFT 的最大点吗?
我的客户希望为加速器数据执行4096点 FFT (复数)。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请您回答我的问题吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    controlSUITE (或 c2000ware)中有多个不同的 DSP 库

    1. 定点 DSP
    2. 浮点 DSP
    3. VCU  

    所有库均位于 controlSUITE/libs/DSP 下。 每个模块都有一个用户指南文档、其中详细介绍了 FFT 的大小和性能。 我认为定点 FFT 可以执行的最大值为4096。 浮点库也可以执行此操作、但您必须在运行时生成 Twiddle 因子、而不使用库随附的预计算 Twiddle 因子表。

    此外、如果输入为纯实数、我建议使用领域 FFT、因为它会更快。