Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题1]
当 F28375S 不访问任何 CS 区域时、EMIF1的数据总线是否为低电平?
[问题2]
EMIF2的数据总线是否继续保持最新的写入值?
->我的客户说、如果连接到 EMIF2的 SDRAM 通过 CCS 写入该值、它可以读取最新的写入值。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题1]
当 F28375S 不访问任何 CS 区域时、EMIF1的数据总线是否为低电平?
[问题2]
EMIF2的数据总线是否继续保持最新的写入值?
->我的客户说、如果连接到 EMIF2的 SDRAM 通过 CCS 写入该值、它可以读取最新的写入值。
此致。
Kaka
您好、Kaka、
[报价]>我想知道为什么当 CCS 停止器件时器件将为"低电平"。 请您详细解释一下吗? [/报价]
我可能无法正确理解这个问题。 在 EMIF 事务的中间、如果 CPU 被调试器暂停、所有 EMIF 数据线路都会变为低电平吗?
[报价]>“输出模式”是否意味着设备将启用“数据总线停止”? [/报价]
输出模式意味着数据线将以有效值驱动。 数据总线停止始终启用。
此致、
Vivek Singh
否。。。 我不明白为什么我们可以在 CPU 运行时确认这些引脚上的高电平状态、即使数据引脚在初始化后被驱动为低电平。 当 CPU 输出数据或者 CPU 被暂停时、EMIF 引脚状态将为低电平。 因此、在完成此示例代码后、您将能够确认这种现象。
请重新检查以下方法。
1.上拉 LaunchPad Booster 接头上的 EMIF 数据线。
2.运行示例代码直到完成程序。
3.检查引脚状态。
4.在 CPU 暂停时检查引脚状态
我想知道为什么当 CPU 被暂停时、这个 EMIF 数据引脚将为低电平。
此致。
Kaka
Kaka、
在上一篇帖子中、您提到了以下内容-
'程序完成后、数据线为低电平。'
"此外、当程序在112线路上挂起时、数据线路处于低电平。"
因此、在这两种情况下、数据线都是低电平。 对于 GPIO、默认情况下引脚处于输入模式(三态)、因此引脚会由于外部上拉而处于高电平状态。
正如我之前提到的、CPU 暂停对 EMIF 数据线路没有影响、我也在电路板上对此进行了检查。
GPIO73或所有具有 EMIF 数据功能的 GPIO 引脚也会出现此问题。
您是否与您所在地区的任何 FAE (现场应用工程师)有联系? 如果是、则与他讨论此问题、我们可以设置一个 WebEx 会话来研究此问题。
此致、
Vivek Singh