This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:Launchpad 上的 J9连接器详细信息

Guru**** 2579605 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599223/launchxl-f28379d-j9-connector-details-on-lauchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

请任何人帮助我了解随附的原理图或布局文件中的 J9连接器详细信息。

我想将 GPIO70、GPIO71或 GPIO36、GPIO37连接 到 CAN 收发器。  

此外、请为 CAN 收发器提供支持 Launchpad 的合适产品 ID。

Thankse2e.ti.com/.../6675.LAUNCHXL_2D00_F28379D_5F00_SILK_5F00_TOP_5F00_160415.zipe2e.ti.com/.../2465.LAUNCHXL_2D00_F28379D_5F00_SCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    是否有特定的原因需要将 GPIO70/GPIO71或 GPIO36/37用作 CANTX/CANRX 端口? Launchpad 中已内置 CAN 收发器。 收发器为 SN65HVD234D。 默认情况下、它连接到第二个 CAN 模块(CANB)、并使用 GPIO12表示 CANTX、使用 GPIO17表示 CANRX。 还存在120欧姆端接、CAN 总线可用于 J12端口。 J12上的引脚1为 CANH、引脚2为 CANL、引脚3为 GND。

    GPIO70/71和 GPIO36/37是第1个 CAN 模块(CANA)的可选 CAN 引脚。 如果您确实需要使用第一个 CAN 模块、则可以使用 SN65HVD234D 复制收发器电路。 GPIO70可通过 J9的引脚40进行访问、而 GPIO71是 J9的引脚39。 GPIO36是 J9的引脚50、GPIO37是 J9的引脚44。

    最后、F2837D 的 CANA 和 CANB 是相同的、因此您可以单独使用它们。

    希望这些信息对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 J9是 DF40C-60DP-0、4V (51) Digikey Link

    更新 controlSUITE 后、我在以下目录中找到了此信息

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28379D\HwDevPkg

    更新 %20control%20suit%20info%20link">更新 控制套件信息链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重做升级控制套件信息链接:
    www.programmablesolution.com/free-tools
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph Casuga/ProgrammableSolutions

    感谢您的回复。

    希望使用 CANA 引导电路板、
    根据 TRM 中指定的注释、只能使用 CAN 的第一个实例即 Cana 来引导 CAN。

    除了 CAN 之外、请提供 J9连接器可以使用的应用类型吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个线程引用了连接器的使用。
    e2e.ti.com/.../2168067