This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SCI 从 SCI-B 引导

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594657/tms320f28335-sci-boot-from-sci-b

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

通常、F28335使用 SCI-A 进行 SCI 引导操作。 我能否通过修改 Bootrom 代码将其更改为 SCI-B 或 C。 我也不想使用引导引脚(GPIO84等)。 我的引导加载程序的工作方式应如下:

1) 1)上电、船载机启动

2)引导加载程序侦听 SCI-B 或 C 特定时间(1-2秒)

3) 3)如果 PC 上的引导加载程序(例如:C2prog)尝试进行通信、则启动引导加载操作。

4) 4)否则跳转至闪存代码。

有可能吗?

提前感谢。

哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈坎

    不能、您无法修改 Bootrom 代码或避免使用引导引脚。
    您可以将 SCI 引导内核放入闪存中。 请参阅 C2000Ware 中的 F28335闪存内核示例(μ~器件支持/F2833x/examples/F28335_flash_kernel)

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    感谢您提供信息。

    此致、
    哈坎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    是否有与此 F28335_flash_kernel 通信的 PC 程序? (如 C2prog)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈坎

    不是我知道的。

    此致
    Chris