This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 ADC 同步转换

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598885/tms320f28379d-about-adc-simultaneous-conversion

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

我有 LaunchPad TMS320F28379D。 它有15个 ADCIN、用字母 A、B 和 C 表示

我的问题是:在同一时间 t、我可以同时进行多少次采集? 只有3个 (一个用于 A、一个用于 B、一个用于 C)、15个(使用15个不同的 SOC、每个 ADCIN 一个)或无(它们都是顺序的)??

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没人能帮助我? 转换是同时进行的还是不是同时进行的? 数据表中的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Biagio,

    F2837x 器件上有4个 ADC。  连接到 ADC-A 的通道被标记为 A0、A1、A2等。 对于 ADC-B、它们被标记为 B0、B1等  通道 IN14和 IN15可由任何 ADC 采样。  每个 ADC 都有16个可能的输入通道(0至15)、但并非所有这些都是引脚输出。  有些仅连接到内部信号(例如温度传感器)。  

    在给定的 ADC 上、必须按顺序转换通道。 例如、通道 A0和 A1必须按顺序转换。  不同 ADC 的通道可以并行采样。  因此、如果您需要2个同步转换、则可以使用通道 A0和 B0。  

    请注意、为了获得最佳性能、有必要以锁步方式操作 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Master Devin、您好!
    非常感谢您的回答、现在我了解了所有内容。
    最后一点是,要将 IN14连接到 ADC-D SOC0,我只需设置 AdcdRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL=14;? 还是要设置其他寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Biagio,

    是的、这应该是您必须做的事情;没有要设置的多路复用器。 实际上、您可以使用 IN14或 IN15同时对多个 ADC 上的同一信号进行采样(如果您想缩小 ADC 之间的任何差异、这可能会很有帮助)。