This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:Launchpad 将支持从 CAN 引导? 请澄清

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598593/launchxl-f28379d-launchpad-will-support-to-boot-from-can-please-clarify

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

GPIO12和17多路复用器的可能性如下:

GPIO12- GPIO12/EPWM7A/CANTXB/MDSB/EQEP1S/SCITXDC/UPP-ENA
GPIO17-GPIO17/SPISOMA/CANRXB/OUTPUTXBAR8/EPWM9B/SD1_C1/UPP-D3

根据 TRM 中的注释、外设 CANA 的第一个实例仅支持 CAN 引导、但在原理图中、它连接到 CANB  

--------------------------------------------------------------------

注:所有支持的外设引导模式都使用外设的第一个实例
模块(SCIA、SPIA、I2CA、CANA 等)。 这些引导模式时、都会发生这种情况
在本章中、例如 SCI 引导、它实际上是指第一个模块实例、
这意味着 SCIA 端口上的 SCI 引导。 这同样适用于其他外设引导。

--------------------------------------------------------------------

GPIO4和5用于定时器外转 J1引脚36和35 (请参阅随附 的原理图文件中的第6页)。

是否可以为 CANA 配置它、  

我的应用需要 从 CAN 启动电路板、我们是否可以通过任何方法来实现这一点???

如果可能、我们需要任何额外的连接器或 Booster Pack??? 请给出相同的建议。

GPIO4 - GPIO5/EPWM3B/MFSRA/OUTPUTXBAR3/CANRXA

GPIO5 - GPIO4/EPWM3A/OUTPUTXBAR3/CANTXA

请查看以下参考文档中的页码

用户指南: www.ti.com/.../sprui77.pdf -第19页和第20页
TRM - www.ti.com/.../spruhm8f.pdf -第528页
原理图- 开发套件\LAUNCHXL-F28379D\HwDevPk\LAUNCHXL-F28379D_SCH

感谢 e2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_F28379D_5F00_SCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    在 LAUNCHXL-F28379D 中:CANB 已连接到 CAN 收发器,因此在原理图中它连接到 CANB。
    对于 CAN 引导、您可以使用 GPIO 70和 GPIO 71、也可以使用 GPIO 36和 GPIO37、这些 GPIO 和 GPIO37可以配置为 CANA、但您必须连接外部 CAN 收发器才能使用它。

    否则、您可以使用 F28377S LaunchPad、该 LaunchPad 将 CANA 连接到 CAN 收发器、可直接从此处使用。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet Singh、您好!

    感谢您的回复。

    我检查了连接到 J9连接器的 GPIO 70和 GPIO 71,请问它是什么?是否可以将这些引脚抽头,它是否会影响 J9?

    看起来可以使用 GPIOI 36和 GPIO 37,但它们没有路由,请告诉我是否可以使用?

    我还有 F28379D 实验套件(集线站和控制卡)、其中的 CAN 收发器是可以实现 CAN 引导的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    在 LAUNCHXL-F28379D 中、GPIO 70和71以及 GPIO 36和37都位于 J9连接器上。 您可以使用 CAN 收发器连接到其中任何一个。

    F28379D 实验套件还需要 CAN 收发器。
    LaunchPad 具有一个 CAN 收发器、因此如果您需要用于片上 CANA 的收发器、则必须使用 F28377S LaunchPad、否则必须连接外部 CAN 收发器。

    谢谢
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet Singh、您好!

    感谢您的快速回复。

    您能否为我提供 CAN 收发器的产品 ID 代码、以支持 从 CANA 引导的 Launchpad F28379D 和 controlCARD。

    要求是基于 PC 的应用应能够使用 CAN 引导 LaunchPad 或 controlCARD。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_F28379D_5F00_SILK_5F00_TOP_5F00_160415.zipHiHarshmeet Singh

    PFA..、无法在 PCB 布局原理图上找到 J9连接器详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    您能否在 LAUNCHXL-F28379D 的底部进行检查、您将能够找到 J9。

    此致、
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Singh、

    感谢您的回复。

    请告诉我在启用 CANA 的情况下、必须使用哪种连接器来抽头 GPIO70、71或 GPIO3637信号、如果可能、还应提供连接器代码 ID。

    谢谢