This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:motorware 18中的 lab11a 是否支持 FPU32?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598839/motorware-can-lab11a-in-motorware-18-support-fpu32

器件型号:MOTORWARE

尊敬的 TI 团队:

我对 motorware 18实验室示例的 FPU32支持有疑问

我想将 lab11a 用作项目的代码库、但我需要使用 FPU32单元来支持浮点计算。

我已经在这个示例中检查了库、但是我找不到 EST_getIdq_pu.lib 和 EST_runPowerWarp.lib 的 FPU 版本。

请告诉我 lab11a 是否支持 fpu32。

提前感谢。

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hae Ryong、

    InstaSPIN 目前不支持本机浮点类型、但计划在 F28004x 器件上发布。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    好的。
    感谢您的确认。

    此致、
    Hae Ryong