This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:电机加热

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598944/tms320f28069m-heating-up-with-motor

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我们有一个带直接安装齿轮箱的 PMSM 电机块。 在极低的温度(-30°)下、我们 需要加热齿轮箱、因为齿轮箱中的润滑脂很硬。 我们希望在电机移动之前使用注入电机的直流电流。

我想问的是、在 Instaspin 中如何执行此操作的最佳选择是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将角度强制为0或90度等固定值、并在 d 轴或 q 轴上注入小于电机额定电流的直流电流。