This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28035:修改太阳能学习器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599202/compiler-tms320f28035-modify-solar-explorer

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

嗨、大家好

我将修改 Solar Explorer Devkit 中的 MPPT 代码。 我的计划是禁用 B1上的退出代码并使用模糊逻辑替换。  VpvRef_MPPT 将被模糊逻辑计算结果所取代。 在期间没有错误、我编译该程序、但我在 GUI 太阳能学习中仍然有问题。 面板 GUI 中无法启动/停止电源,显示面板 GUI (Vpv、Vboost、IPV 等)不符合值。

void B1 (void)// MPPT 执行
///--------------------------------

if (Run_MPPT=1)

mppt_pno1.ipv = IpvRead_EMAVG;//IpvRead;
mppt_pno1.Vpv = VpvRead_EMAVG;//VpvRead;

mppt_pno_macro (mppt_pno1);

mppt_incc1.deltaKp = mppt_pno1.delta_Kp;
// MPPT 例程
mppt_incc1.ipv = IpvRead_EMAVG;//IpvRead;
mppt_incc1.Vpv = VpvRead_EMAVG;//VpvRead;

mppt_incc_macro (mppt_incc1);

VpvRef_MPPT = mppt_incc1.VmppOut;



if (VpvRef_MPPT<_IQ24 (0.0))

VpvRef_MPPT=_iQ24 (0.0);

否则、IF (VpvRef_MPPT>_iQ24 (0.9))

VpvRef_MPPT=_iQ24 (0.9);


VpvRef=VpvRef_MPPT;

RUN_MPPT=0;

//MPPT 是一项缓慢任务、以下代码使能调制 MPPT 调用的速率

if (MPPT_SLEW=0)

if (MPPT_ENABLE=1)

RUN_MPPT=1;
mppt_incc1.mppt_enable=1;

MPPT_SLEW=0;

其他
MPPT_SLEW--;

//如果启用了 MPPT,则切换控制卡上的 LD2
if (MPPT_ENABLE=1)

if (LedBlinkCnt2=0)

GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO31 = 1;//打开/关闭 controlCARD 上的 LD2
LedBlinkCnt2=1;

其他
LedBlinkCnt2---;

//------
//下次 CpuTimer1 'counter'达到周期值时,转到 B2
B_Task_ptr =&b2;
//------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1

    使用 GUI Composer GUI 和输出文件,即用于更改的代码嵌入在 GUI 本身中。

    您必须使用 UG 中概述的程序来测试此代码。