This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/C2000WARE:关于 C2000Ware_1_00_01_00的驱动程序示例

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598809/starterware-c2000ware-about-drivers-example-of-c2000ware_1_00_01_00

器件型号:C2000WARE

工具/软件:Starterware

您好!

我在 Resource Explorer 中看到了 C2000示例。 F2802x 器件系列受支持 Driverlib 示例、但 F2833x 器件系列不受支持。 将来、driverlib 是否支持 F2833x 器件系列?

此致、
山口和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USER="鳟 鱼"]将来、是否会使用 driverlib 支持 F2833x 器件系列?

    F2833x 器件是较早的一代器件、我认为将来不会有任何基于驱动程序的支持。

    虽然如果 TI 员工更新这些内容会更好:)

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以确认、我们目前没有为 F2833x 添加 driverlib 的计划

    惠特尼