This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 launchpad 上的 CON1的 SCIA 引导加载程序独立应用支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598637/launchxl-f28379d-scia-bootloader-standalone-application-support-using-con1-on-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

对于独立应用、要求是 PC 端的应用、它将触发 SCI 引导、

需要使用 F28379引导加载程序代码来支持使用 Launchpad 进行 SCI 引导、是否可以使用附加的原理图 CON1。

请有人从哪里开始提供一些起点吗?

我自己使用 CCSV7和 C2000ware 编写了一些示例代码、例如 ADC 演示和闪烁 LED。

另外、在以下目录路径中找到一些 SCI 引导代码、并在 c1brom_boot.c 文件中调用 SCI 引导方法。

TI/C2000Ware_1_00_01_00/libraries/boot_rom/f2837xd/RevB/rom_sources/F2837x_bootrom/cpu01-bootrom/sources/SCI_Boot.c

     C2000软件上是否有现成的示例项目、请向我提供任何输入。

Thankse2e.ti.com/.../3581.LAUNCHXL_2D00_F28379D_5F00_SCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 C2000Ware 中的串行闪存编程器和 sci 闪存内核。

    另请参阅 www.ti.com/lit/sprabv4

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal Pezzino、您好!

    感谢您的回复。

    您能否为 CAN 闪存编程器提供任何参考以支持 F28379D launchpad CAN 引导。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有 CAN 闪存编程器。 提供了串行闪存编程器和 sci 闪存内核的源代码、以帮助支持其他加载程序。 这些示例可移植用于其他通信外设。

    SAL