This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:两个 BLDC 电机的同步

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599072/launchxl-f28027f-synchronization-of-two-bldc-motors

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我在机械臂中使用两个无刷直流电机。 'LAUNCHXL-F28069M'在我的国家/地区不可用。

我应该能够 同步两个电机、电机也配备了霍尔传感器。 是否有任何方法可以使用两 个 LAUNCHXL-F28027F LaunchPad 来实现此目的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、遗憾的是、F28027F 上没有足够的 PWM 输出来执行双电机控制。 您在哪个国家/地区无法使用 F28069M? 您还可以考虑使用 F28054M 器件

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我现在在泰国。

    我可以使用两个 LAUNCHXL-F28027F LaunchPad 吗? 两个电机用于一个臂的单独接头、因此它们只需同时运行、无需同步。