This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983 BLDC 驱动器需要 USB2ANY 连接器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598311/drv10983-bldc-driver-need-usb2any-connecter

主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你好  

I 布局驱动程序 PCBA。  但我发现,我不知道在哪里可以买到 USB2ANY 盒子。  请帮助。

 任何方式。 我不想购买 DRV10983EMV、因为我们不需要电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 USB2ANY、这是 EVM 还是外部调试器? 您能否发送文档或图片来帮助我们了解如何为您提供帮助?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Sean:
    我认为这是一个外部调试器
    www.ti.com/.../DRV10983EVM