This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:BLDC 换向信号(UVW)-电机控制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598642/ccs-launchxl-f28069m-bldc--commutation-signls-uvw---motor-control

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITEINSTASPIN-BLDC

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在应用中使用外部传感器芯片生成 BLDC 换向信号(UVW)、我需要根据通过将这些信号读取到控制器板上的某些 GPIO 而生成的信号来控制电机。 Insta-spin 示例项目中是否有实际执行任务的实验、或者我是否需要从头开始编写程序。 我使用的是具有28069 控制卡的 DRV-8301 EVM Rev D 板。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢、

Bhanu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 F28069F 或 F28069M 器件、则可以使用 InstaSPIN-FOC 来控制电机。 请在我们的 Motorware 下载中找到所有相关示例。

    如果您的器件没有"F"或"M"后缀、您可以在 controlSUITE 中使用我们以前的 InstaSPIN-BLDC 示例。

    肖恩