This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:使用密码锁定器件后无法读取 RAM 和闪存。

Guru**** 2584015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598129/ccs-tms320f28377s-could-not-read-ram-and-flash-after-lock-the-device-with-password

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好 MCU 团队、

其中一个 MCU 用户 的 TMS320F28377存在应用问题、我 帮助他创建这篇文章。 下面是 他的问题描述:

监管者无法读取 RAM、闪存现在使用密码锁定器件 、程序将会运行、一旦发送读取闪存顺序、就无法在 CCS 上进行调试。  他声明、这 种操作在过去应该是可行的、而不会解锁器件。 因此、他怀疑、如果有任何更改、安全加密块 或版本将更新到此部分。 现在、他必须解锁器件、然后读取 RAM 和闪存顺序可以正常执行。 总之、他希望在器件被密码锁定的情况下读取闪存并在 CCS 上进行调试。

能 不能有人知道这一点、并提前给出您的建议、谢谢。  

BRS、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我们需要他们在此器件上编程的安全设置信息、以便更好地回答此查询。 您能让他发送"区域选择块"空间的快照吗? 我们不需要密码值、因此他可以从快照中删除密码。

    此致

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢 Vivek、客户在读取 RAM 和闪存之前输入安全设置信息、从而解决了他的问题。 这是此器件的新要求吗? 客户被指责安全块有一些变化。

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很高兴知道这个问题已经解决。

    是的、此器件上的安全架构已更改、但提供访问安全内容的密码是相同的。 我仍然不清楚客户所面临问题的全部细节。

    此致、

    Vivek Singh