This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 DRV8301-69M-KIT 的 instaSPIN-BLDC controlCARD

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, DRV8301-69M-KIT, CONTROLSUITE, TMS320F28069, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598339/controlcard-for-instaspin-bldc-with-the-drv8301-69m-kit

主题中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDCcontrolSUITEDRV8301-69M-KITTMS320F28069DRV8301

您好!

我想进一步了解无刷电机、因此我需要 DRV8301-69M-KIT。 但我想从 instaSPIN-BLDC bevor 开始、我想了解一下 FOC。 我在两篇文章 中看到、使用合适的 controlCARD 可以通过 DRV8301-69M-KIT 运行 instaSPIN-BLDC。

但我不会对我所需要的 contolCARD 感到羞草。 它是 来自 DRV8301-HC-C2-KIT 的 controlCARD吗?

谢谢、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您链接的套件附带 F28035控制卡、足以运行 controlSUITE 中的 InstaSPIN-BLDC 示例。 任何 Piccolo 器件都能够运行 InstaSPIN-BLDC 示例、因为它从使用 controlSUITE 中的 CCS 工程生成的.out 加载到闪存或 RAM 中。 InstaSPIN-FOC 的不同之处在于、它需要在器件的安全存储器中预加载代码、因此只能在特定器件/控制卡上使用

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 现在、我有了 DRV8301-69M-KIT、并使用快速入门指南测试了 instaspin FOC、效果很好。

    现在、我想从 intaSpin-BLDC 开始。 很不幸、我是 TI 的新员工。 通过 CSS、我为"连接"创建了一个新的目标配置文件、我使用了 XDS100v1 USB 调试探针、如 instaSPIN-BLDC 中的快速入门。 但对于我的"板或器件"、我选择了 TMS320F28069。

    我尝试在 TMS320F25069控制器卡上加载"C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~GUI\ InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out"文件、然后遇到错误:

    无法在"C:\ti\controlSUITE_working\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v104\Gui_project_InstaSPIN_BLDC\F2803x_DRV8301_FLASH/..\BLDC_INT_GUI_DRV83xx.c"中找到源文件

    如果我加载该文件:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\Gui_project_InstaSPIN_BLDC\F2803x_DRV8301_FLASK/InstaSPIN_BLDC_Gui_F2803x_DRV8301

    我可以将其加载到板上、当我启动"instaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104.exe"时、它会连接到板上。 但是、如果我启用电机、则不会发生任何情况。

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有另一个问题。 我有两个 BLDC 电机、一个4polepairs 1500KV 18V 20A 内流道和一个7polepairs 950KV 12V 20A 外转式器。 流道使用 instaSpin-FOC 的"自动 ID"、流道始终在45%的识别时停止。 这是什么?
    此致
    Daniel