This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054:对于属于 MotorWare/InstaSpin 运动 FOC 程序的9mm 或更小器件的任何建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598634/tms320f28054-any-recommendation-on-parts-that-are-part-of-the-motorware-instaspin-motion-foc-programs-that-are-9mm-square-or-less

器件型号:TMS320F28054
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您是否能帮助回答以下客户问题:

查找属于 MotorWare/InstaSpin Motion FOC 程序的所有器件(处理器)(面积不超过9mm)的任何建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、InstaSPIN-FOC 的最小封装是48引脚 LQFP、它是8x8封装和带有引线的9x9封装