This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在一个案例中与 F28377D 引脚兼容。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598783/tms320f28377s-pins-compatibility-with-f28377d-in-one-case

器件型号:TMS320F28377S

大家好、我对新的 MCU 系列 F28377x 有一些疑问

我是否可以在同一情况下用另一个控制器(S)替换另一个控制器(D)?  例如:我想用 TMS320F28377DPTPS 替换 TMS320F28377SPTPS 而不改变任何 PCB。 反之亦然。 它将会起作用吗?

此外、我在 TI 论坛上看到、有些人对此 MCU 有疑问。 是 MCU 问题还是用户问题? =)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波塔波夫、您好!

    [引述 USER="Potapov Viacheslav]]在同一情况下,我能否用另一个控制器(S)替换另一个控制器(D)?  例如:我想用 TMS320F28377DPTPS 替换 TMS320F28377SPTPS 而不改变任何 PCB。 反之亦然。 它将起作用?[/报价]

    是的、它们是引脚对引脚兼容的。 请检查此主题:

    [引用 USER="Potapov Viacheslav]*此外、我在 TI 论坛上看到、有些人对此 MCU 有疑问。 是 MCU 问题还是用户问题? =)[/报价]

    我不知道您谈论的是哪些问题。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、  

    感谢您的回答。

    关于问题、我指的是本主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/598439

    但后来我在这里找到了答案: e2e.ti.com/.../533398。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    祝您好运、
    Gautam