This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:Simulink 速率转换问题

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598198/tms320f28027-simulink-rate-transition-issue

器件型号:TMS320F28027

大家好、我设计了一个回波程序。 当两个字节被接收时、它们被发送(都通过 SCI)。

但是、它仅在两个字节逐个接收时有效。 如果接收到一个两字节的向量、则不会发送该向量。 这是因为  Tx 子系统 块未被触发。

但是、如果我剪切  Tx 子系统 块并将其粘贴到  Rx 子系统 块中、则程序将完美工作。 因此、解决方案是去掉 速率转换 块。 但我不喜欢这种做法,因为中断必须对一切进行管理。

任何建议都将是很好的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已将您的问题转发给 Mathworks、以便从其端获得额外支持 请给他们一些时间来回答您的问题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供所用 MATLAB 版本的信息。 喜欢2013a?!!

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R2012a。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了帮助我们更好地分析问题、请联系 MathWorks 技术支持并分享以下模型。

    1:当两个字节被逐一接收时的工作模型。
    2.当接收到两个字节向量时不起作用的模型。
    工作模型当我剪切 Tx 子系统块并将其粘贴到 Rx 子系统块中时、程序将完美工作。

    此致、
    Venkatesh C