Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D
您好!
我在"串行端口完成、第二版"一书中看到、UART 的时钟应该是波特率的16倍。 但我从未见过任何微控制器、在将 UART 配置为特定波特率之前、我们在其中设置了 UART 的频率。!!! 所以、
1) 1)为什么频率应为波特率的16倍?
2) 2)您能给我一个示例(任何微控制器的示例)、我们可以在其中设置 UART 频率吗????
2) 2)如果我们有计时器、那么将时钟频率设置为 UART 有什么用途??? 就像我们在简单的89c52到 Timer1中生成波特率一样、我们不会设置任何频率!!!!