This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:28377D 中 SDFM 模块的 CLK? ePWM 或 ECAP_APWM

Guru**** 2535930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598279/ccs-tms320f28377d-clk-for-sdfm-module-in-28377d-epwm-or-ecap_apwm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1204

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 F28377D 用于并网逆变器。 此外、我还使用 AMC1204来感应我的电网电流和电压。 我是使用 SDFM 的初学者。 对于时钟生成、我有一些困惑。

如果我理解正确、20MHz 50%占空比时钟应配置为 AMC 1204芯片的输入。 在 ControlSUIT 示例(TIDM_HV_1PH_DCAC R3、F2837xD)中、使用了 ECAP_APWM。 但是、我的控制器中占用了 PWM1~9。 我计划将 PWM10分配给通用时钟、但 GPIO18/PWM10A 似乎无法分配为 OUTPUTXBAR、因此无法使用 ECAP_APWM。

那么、我能否只使用常规 ePWM 来生成 AMC1204的时钟? ePWM 和 ECAP_APWM 之间有何差异? 后者是否更准确?

非常感谢!

德强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德强

    您可以使用 ePWM (或) ECAP_APWM 为 SDFM 生成时钟。 SDFM 与任一器件的连接没有任何问题。

    为什么要将 GPIO18/PWM10A 分配给 OUTPUTXBAR? 您只需将 GPIO18配置为 PWM10A 并将 PWM10A 配置为 SDFM 时钟即可。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    非常感谢您的回复。 我刚才尝试了理解该示例的脚本、所以我尝试了 ECAP 方法。 现在我明白了。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我还想知道 ePWM 和 ECAP_APWM 之间有何区别。 它们是相同但不同的生成方法、或者它们的质量也不同。 谢谢。

    此致、
    德强
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德强

    从功能上讲、ePWM 和 ECAP_APWM 模式之间没有重大差异。 在 ECAP_APWM 中、您使用 ECAP 模块生成 PWM 时钟。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在帖子上标记"验证答案"、以回答您的问题? 它将帮助有类似问题的其他 E2E 用户。