This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:无负载、高 RPM 时的过流问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598114/tms320f28069f-over-current-problem-at-high-rpm-without-loads

器件型号:TMS320F28069F

尊敬的 TI Instaspin 电机解决方案团队!

我可以为一个电机运行 proj_lab10a 项目。

我遇到的问题是、当 RPM 超过370时、电流突然上升到20A。

在370之前、它仅在没有任何负载的情况下消耗300mA 电流。

我真的很好奇为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机的极点是什么? 您是否使用 lab02b/lab02c 获得了正确的电机参数、并更改了 user.h 中的参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming
    感谢您的回复

    极点为7对、14极。

    我可以使用 lab02b 获取正确的参数。
    让我添加我得到的参数。

    #define USER_MOTOR_Rs (2.200221) // Y 等效电路中识别的相位到中性点电阻(欧姆、浮点)
    #define USER_MOTOR_LS_d (0.008721023)//对于 PM、确定的平均定子电感(亨利、浮点数)
    #define USER_MOTOR_LS_q (0.008721023)//对于 PM、确定的平均定子电感(亨利、浮点数)
    #define USER_MOTOR_RATed_VLUX (0.3846985)//确定转子和定子之间的总磁链(V/Hz)

    它看起来是否合理?

    我想知道如何获得足够的扭矩以及如何使电流和速度环路。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么硬件?
    电机的额定值(电压/电流)是多少? 它看起来是高电压和低电流。

    370 RPM 仅为43 Hz。 这种情况很低、不会出现任何问题。

    您是否尝试在低电压总线/逆变器上运行高电压电机?