This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:闪存

Guru**** 2582255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595868/ccs-tms320f28069-flashing

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

我将 Piccolo 实验套件与 F28069 控制卡配合使用。 我需要通过提供外部3.3V 电源在不通过 USB 电缆将代码连接到 PC 的情况下运行代码。 请告诉我需要执行的所有步骤。 解释如何刷写代码。

谢谢、

Ponnarasi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ponnarasi、

    我们有一份应用手册可为您提供帮助! 《从 TMS320F28xxx DSP 上的内部闪存运行应用

    阅读本指南、如果您仍有任何困惑、请告诉我。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cody。 这对我们有很大帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴我能提供帮助!

    如果您有任何其他问题、请随时开始另一篇文章。

    此致、
    Cody