This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D Launch Pad 和控制卡之间的区别是什么?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597739/tms320f28379d-what-could-be-the-difference-between-f28379d-launch-pad-and-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DcontrolSUITE

大家好、

在高级层面上、控制卡和 Launchpad 之间的区别是什么、请提出任何意见。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Launchpad 版本的价格为33.79美元、controlCARD 版本的价格为159.00美元

    我使用 LAUNCHXL-F28377S 并参考开发套件控制卡、发现 LaunchPad 可能包含控制卡 IO 的子集、因为它使用不同的 IC 封装。

    我不知道28379D 是否是这种情况。

    可编程解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlCARD 和 Launchpad 均基于同一个 F28379D 封装(TMS320F28379DZWT、337引脚 nFBGA)。

    这两个套件之间的一个主要区别是每个套件直接支持的其他开发套件的类型。 LaunchPad 可与我们的所有 C2000 BoosterPack 配合使用、而 controlCARD 将使用180引脚 HSEC8连接器(如 IDDK)直接与应用套件配合使用。

    LaunchPad 还可让您直接访问 GPIO、而 controlCARD 则需要(随附) TMDSDOCK28379D MCU 实验板套件来执行此操作。

    您可以查阅每个套件的用户指南、以更好地回答您的问题:

    LaunchPad F28379D: www.ti.com/.../sprui77.pdf
    F28379D controlCARD: www.ti.com/.../sprui76.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Billy Stevers:

    感谢您的回复。

    我必须进行实验、使用 CAN 接口启动或启动 F28379 MCU、并启动最小尺寸为2k x 8的 FRAM。

    您能不能建议哪一个更适合进行上述实验:F28379 Launch Pad 或带有扩展坞的控制卡。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是有助于区分套件的更一般性的描述:

    F28379D Launchpad 与其他 TI Launchpad 类似、因为它用于软件开发和学习。 C2000 Launchpad 还对 InstaSPIN"开箱即用"提供更多支持。

    F28379D controlCARD 比 Launchpad 更可靠、旨在实现更好的性能。 它还允许用户访问更多 GPIO、因为 Launchpad 不会突破所有 F2879D 的 GPIO。

    考虑到以上几点、您可以将 Launchpad 视为 F28379D 的更多简介、而 controlCARD 则视为 F28379D 的强大分支、为用户提供了更大的灵活性。 还请记住、每个套件都支持不同的 C2000套件(请参阅我的上一篇文章)。

    我希望这能更好地回答您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Billy Stevers:

    感谢您的快速回复。

    浏览了 controlCARD 和 LaunchPad 的用户指南、考虑到软件开发、调试和学习等、只需考虑哪一个将是最佳选择

    LaunchPad:
    要使用 CON1以外的 SCI 接口、该接口用作 JTAG 调试器和 SCIA/UART 通信、例如 SCIC、SCIB (J5 43、44或 J1 3、4)、
    需要额外的 Booster Pack (www.ti.com/.../boostxl-rs232) ,它是真的吗????

    带扩展坞的 ConrtolCard:
    USB JTAG 仿真、具有集线站和 SCI 通信、单独使用 Conrtol 卡上的板载 A:J1连接器、无需额外的串行收发器、对吗??

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad:
    根据 LaunchPad 用户指南中的表1和表3选择合适的多路复用器值、可以使用其他 SCI 接口。 其他 SCI 端口的引脚在 Launchpad 上进行路由。 如果您只想使用其他 SCI 接口、则不需要链接的 BoosterPack。 有关多路复用选项的完整说明、请参阅 F2837xD 数据表的第4.5节 :www.ti.com/.../sprs880g.pdf

    controlCARD:
    我希望我对您的理解正确、但听起来您在问通过 A:J1发送其他 SCI 信号吗? A:J1连接器将允许您调试器件、而 A:SW1控制通过此连接器启用的连接。 它的行为方式与用于 SCIA/UART 通信的 Launchpad 相同。 它不允许您发送其他 SCI 信号。

    对于这两个套件、您必须提供自己的连接器/跳线、才能使用可通过多路复用启用的其他 SCI 信号。 这两个套件均可让您访问其他 SCI 引脚。 我假设您连接的 BoosterPack 也可用于提供与这些引脚的连接、但我建议仅在您希望使用该类型的连接器进行测试时使用。

    controlSUITE 有几个示例展示了如何使用 SCI 端口。 更重要的是、这些示例向您展示了用于初始化所需 SCI 端口的库函数。 您可以查看此项目以了解有关此项目的更多信息:

    controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1\sci_loopback

    总之、根据您到目前为止提到的内容、LaunchPad 或 controlCARD 似乎可以满足您的需求。

    如果我对应用有更好的了解、我可能会更好地提供帮助。  您是否对拥有虚拟 COM 端口、RS232 UART 或 SCI 感兴趣?


    此致、

    比利·斯蒂弗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Billy Stevers:

    感谢您的回复。

    LaunchPad:希望使用其他 SCI 接口、如 SCIC、SCIB (J5 43、44或 J1 3、4)、实现了示例应用、以便使用 sci 接口在 Launchpad 和 PC 之间进行通信。
    现在、问题是如何验证??
    PC 和 LaunchPad 之间需要使用哪种连接器? 请给出建议。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要说明的是、您是否尝试同时使用多个 SCI? 或者、是否要选择 SCIA、SCIB、SCIC 等并一次使用一个?

    无论采用哪种方法、您都需要某种适配器将 SCIB/SCIC 信号传输到 PC。 如果您选择 LaunchPad、RS232 BoosterPack 和 RS232转 USB 适配器(如果需要)可用于此目的。


    此致、

    比利·斯蒂弗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Billy Stevers:

    希望一次使用多个 SCI。
    您能否建议哪些 RS232 BoosterPack 适用于 F28379d Launchpad?
    我认为在 controlCARD (实验套件)的情况下不需要 RS232 BoosterPack、即使启用了多个 SCI、它是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS232 BoosterPack 与 F28379D LaunchPad 兼容。  如果要使用 RS232电缆将数据发送到 PC、可以使用此功能。  如果您仍然想使用 USB、可以购买适配器电缆、该电缆将从 BoosterPack 上的 RS232连接到 USB。  

    第二条语句正确、即 BoosterPack 不能与 controlCARD 兼容。  

    但是 、controlCARD 和 LaunchPad 都不需要额外的硬件(如 RS232 BoosterPack)即可同时使用多个 SCI。  所有 SCI 端口都路由到您可以访问的单独引脚。  必须通过正确的多路复用器设置启用、如本主题中之前所述。  SCIA 是唯一可通过提供的 USB 连接器访问的接口。  有多种方法可以将其他 SCI 端口连接到 PC、BoosterPack 只是一种此类选项、仅适用于 LaunchPad 和 RS232电缆。

    为了运行多个 SCI、您可以参考此 线程

    此致、

    比利·斯蒂弗斯