This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何重新启动 CAN 控制器、但不重新启动 CPU

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598476/ccs-tms320f28335-how-to-restart-the-can-controller-but-do-not-restart-the-cpu

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI

     我有一个有关 CAN 通信的项目。  28335 CAN 作为主器件和另外两个从器件、为了提高通信的可靠性、如果主器件不能同时与两个从器件通信、并且这种现象持续30ms、我打算重启 CAN 控制器、 但不重新启动 CPU。我该怎么办?  这样做对吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香田

               您可以使用 CANMC 寄存器中的软件复位(SRES)位。