This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:ePWMxB 上的 HRPWM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598470/ccs-tms320f28335-hrpwm-on-epwmxb

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 F28335上使用 HRPWM。 我已经读出只有 ePWMxA 通道具有此选项。 是否可以将 ePWMxB 设置为 ePWMxA 互补、以控制一个相脚互补开关? 这样 、PWMxB 是否具有 ePWMxA 分辨率、或者这是不可能的?

TMS320F28377D 是否适合这样做、因为它在两个 PWM 通道上都具有 HRPWM 控制?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 在 F28335上、只有 ePWMxA 通道可以是高分辨率。 如果您的应用可以接受、您仍然可以使用具有常规分辨率的 XB 输出。 如果您使用 F28335在两个输出上需要高分辨率、则可以使用单独 PWM 模块的 XA 输出来实现与同一模块的 XA 和 XB 上的高分辨率相同的结果、只要您有足够的可用 PWM 模块即可。

    F28377D 在 XA 和 XB 通道上均具有 HRPWM 功能。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi