This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ADC、GPIO

Guru**** 2581155 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598450/tms320f28035-adc-gpio

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我不熟悉此 TMS 微控制器。 我想使用此板上的 ADC 激活 GPIO 引脚、那么我如何为这种情况编写代码。  请任何人尽快帮助我处理此代码

条件是:为 GPIO 管脚激活的 ADC 管脚提供一定的值。 如果可能、请向我提供所需的代码。请帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个很好的起点是研究 controlSUITE 或 C2000Ware 中的"ADC_SoC"和"GPIO_toggle "示例。