This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:哪一项是最佳?:C2000Ware 和 controlSUITE

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598095/launchxl-f28377s-which-is-best-c2000ware-and-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我必须决定基于 C2000ware 或基于 controlSUITE 的编码。

我听说 C2000ware 是一个更新的库、与 controlSUITE 完全不同。

是否可以在单个项目中混合这两个库?

我认为更好的方法是使用一个库、其中一个库是库。

如果我们必须确保产品的长期使用寿命、C2000ware 是否比 ControlSite 更好?但我认为 ControlSuit 已经有了过去的性能。 我很难决定采用哪一个图书馆。

你有什么建议吗?

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano-San、

    该主题将使您对相同主题有所了解: e2e.ti.com/.../2134557

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iyer-San、您好!

    感谢您的链接。
    如果专注于当前器件、ControlSUITE 是更好的库、不是吗?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次取决于 Takano-San、C2000ware 更好地兼容 CCS v7.x 的示例。
    controlSUITE 和 C2000Ware 这两种资源的存在使所有 C2000客户感到困惑、何时应参考这些资源!


    、C2000团队是否已计划或正在决定阶段-如何处理多个冗余资源?

    对于一个初学者来说,这是超级令人困惑的!

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的解释、是的、这会造成混淆。
    不应将两个库组合在一个项目中、对吧?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以、但取决于您包含的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano、Guatam、

    将 C2000Ware 视为 controlSUITE 的后继产品。 我无法评论时间轴、但 ControlSUITE 最终将不再接收更新并被冻结。 关于通用 math.com/DSP/flash/etc 库和器件支持、C2000Ware 是获取最新和最强大功能的理想选择。 controlSUITE 只能获得与应用/系统/设计驱动器/powerSUITE 项目、库和配套资料相关的更新。 最终、这些 SDK 将被纳入在 C2000Ware 基础上构建的特定 SDK 中。 因此、除非您需要系统应用配套资料、否则请使用 C2000Ware。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来很完美的 Chris!