This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:ADCREFP&ADCREFM

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598048/tms320f2808-adcrefp-adcrefm

器件型号:TMS320F2808

您好!

DSP 板上的[ADCREFP]和[ADCREFM]引脚有何用途?

如果我没有将2.2uF 电容器接至这两个接地引脚、这种模数转换是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿西姆

    ADC 基准电压需要这些引脚。 为确保正常运行、应按照数据表中的规定处理它们。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    ADC 逻辑为何需要 ADC 基准电压?
    如果我未使用 ADC 基准电压、模数转换是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿西姆

    所有 ADC 都需要基准电压。 它背后的理论可能超出了该主题的范围。 我建议您研究 ADC 架构、以了解其使用方式。 一个很好的起点是闪存 ADC。

    对于您最初的 F2808问题、TI 仅在将引脚视为数据表中指定的时才支持 ADC 操作。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、根据您的陈述、ADC 基准电压是将模拟转换为数字(或执行 ADC 逻辑)的基本附加要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。