This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:错误#41:需要标识符

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597834/launchxl-f28377s-error-41-expected-an-identifier

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我遇到如下错误;

失败
"C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\headers\include\F2837xS_analogesubsys.h"、第79行:错误#41:预期的标识符

是否有人知道此错误的原因和解决方案?

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样的误差为:
    struct TSNSCTL_bits{ //位描述
    UINT16使能:1; // 0温度传感器使能
    uint16 rsvd1:15; // 15:1保留
    };
    C 语言是否支持"X:Y"?

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takano

    是的、它受 C 支持。您是否在特定示例中看到了这一点? 您使用的编译器版本是什么?
    我没有看到此页眉有任何问题。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    "enable"是保留字、我在源代码中使用了相同的字、因此错误可能是八进制的。

    用其他字替换 Enable 后、无错误。 但我无法想象错误消息与保留的字有关、只是造成了混乱。

    谢谢、此致、

    Takano