This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:申请 DRV8301-HC-C2-KIT 的初始帮助

Guru**** 2579245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598064/tms320f28035-request-for-initial-help-with-drv8301-hc-c2-kit

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITEINSTASPIN-BLDC

您好!  

我将 DRV8301-HC 套件与 F28035控制卡和 Instaspin GUI 配合使用。

有一些问题可帮助我们开始电机评估:

  • 电机的噪声比预期的要大。  我们是否应该在软件中做任何事情来使它更安静、我们认为我们有一个10极电机、但我们注意到这不是下拉选项之一。  修改此选择可能会使其更安静。  我们是否应该关注极点不匹配。
  • 我们希望电机无传感器运行的速度有多慢?  是否有方法转换到低于该阈值的某个电压模式以使其运行速度变慢-即使它受控程度较低。
  • 是~80A、该套件的额定稳态或 RMS。
  • 在我们从 GUI 毕业后、最好将哪个 CCS 项目用作我们软件的基础?
  • 是否有优化 KP 和 KI 的应用手册或指南?
  • 使用2803x 控制卡、我们是否具有用于低速控制的最佳 instaspin 版本?  是否有另一个芯片可以显著提高低速性能?
  • 优化 kN 和 Ki 的应用手册

谢谢你们!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您听到了什么噪音? 振动? 高间距小尖锐声? 如果您的电机参数无法使用 GUI 进行编程、我们建议您不要使用 GUI 项目。 您应该能够在 controlSUITE 中找到具有和不具有 GUI 的同一项目。 对于该套件、它不打算以80A 持续运行、这更像是峰值测量。

    有关 InstaSPIN-BLDC 的文档、您是否已经浏览过 C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\InstaSPIN_BLDC\~文档中的 InstaSPIN-BLDC 无传感器控制 PDF?

    低速运行实际上取决于您的电机。 低电感电机可能具有挑战性、并且不会像高电感电机那样低运行。 这是具有足够的反电动势来计算磁通角(电感越高、相同电压下的反电动势就越高)的直接后果。 对于低速性能、电机和硬件设计比无传感器观测器更重要、因为您将需要尽可能干净、振幅最大的反电动势。

    肖恩