This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:LAUNCHXL-F28027F 和 LAUNCHXL-F28027之间的差异

Guru**** 2580205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, TMS320F28027, LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28027, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598337/tms320f28027f-difference-between-launchxl-f28027f-and-launchxl-f28027

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027LAUNCHXL-F28027controlSUITE

您好!  

这可能是一个简单明了的问题,但我想知道 TMS320F28027F 和 TMS320F28027之间的区别是什么?

我已将闪存锁定了我的器件、我想更换 Launchpad 上的 IC。 我知道购买 LAUNCHXL-F28027F 会更容易、但我已经将引脚焊到其他连接上、并且它已锁定到位。 因此、更改整个控制器不是一个选项。  

我无法找到 LAUNCHXL-F28027F 的硬件包以及物料清单、以了解其上安装了哪个 MCU。 我找到 了 LAUNCHXL-F28027的硬件包、这表明 它上安装了 TMS320F28027PTS。  

我在显微镜下检查并发现 LAUNCHXL-F28027F 已安装 TMS320F28027PTT。  

我现在的问题仍然是,两者之间的唯一区别是:

TMS320F28027PTT -具有 INSTASPIN

  TMS320F28027PTS -没有 INSTASPIN

此信息是否正确?

2.在哪里可以找到 LAUNCHXL-F28027F 的硬件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28027和 F28027F 是引脚对引脚兼容的同一器件、唯一的区别是 ROM。 后缀为"F"的器件将 InstaSPIN-FOC 加载到安全存储器中。 HW 封装可在 controlSUITE 中找到-对于非"F"指定的 Launchpad 而言是相同的

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\c2000_LaunchPad\LAUNCHXL-F28027\HwDevPkg

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚检查了手头上的 F28027F Launchpad -实际 MCU 上的丝印确实显示了 F28027FPTT、因此我相信您需要在封装上显示"F"才能在安全存储器中使用 InstaSPIN

    肖恩