This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:关于 Flash_CallbackPtr 指针分配

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597641/tms320f28069-about-flash_callbackptr-pointers-assignment

器件型号:TMS320F28069

在我的应用中、我将使用  Flash2806X_API_wFPU_Library.lib 来对 闪存进行线氧或擦除。 此库提供 函数指针 Flash_CallbackPtr、但我无法为其分配值。  

首先、我将  FEE WDG 的地址分配给 Flash_CallbackPtr、但它 无效。 我写以下测试代码。

 可以为 fptr 分配雪崩,但  Flash_CallbackPtr 不能。  我发现  装配体是相同的。  

所以我的问题是为什么  Flash_CallbackPtr  指针 不能被分配。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flash_CallbackPtr 变量受 EALLOW 保护。

    在写入此变量之前是否启用了 EALLOW?  

    -Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决? 我可以关闭此 TT 吗?