This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28333:编程和调试 TMS320F28333

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28333, TMS320F28334, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597663/tms320f28333-programming-and-debugging-tms320f28333

器件型号:TMS320F28333
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你好。

我想开始对微控制器系列 TMS320进行编程。

我不熟悉此系列、需要购买编程器。

在微控制器网页中、建议转至 C2000 Gang 编程器和 XDS110 JTAG 调试探针。

我在查看 C2000用户指南、并在支持的 MCU 列表中看到 TMS320F28333、尽管出现了相同系列的其他微控制器、例如 TMS320F28334。

我有2个问题。

C2000是否真的是一款可与此微控制器配合使用的编程器?

如前所述、Texas 建议使用2个器件。 您推荐哪些程序员? 这2个编程器中的一个(哪一个)或另一个编程器。

此致、

Tiago Marçal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiago、

    我将与我的团队成员核实 C2000 GANG 编程器是否支持 F28333。

    您现在可以使用 Uniflash (或) CCS 闪存插件对 F28333进行编程。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    您的建议适用于哪些情况?

    降级人员?

    和我自己的硬件中?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要有 JTAG 连接、它就可以在您的硬件中工作。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。

    我不明白。

    您的最后一个答案是回答有关 C2000 Gang 编程器及其对 TMS320F28333进行编程的能力的问题?

    谢谢你。

    此致、

    Tiago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiago、

    不支持、C2000 GANG 编程器不支持 F28333器件。

    但是、如果您具有 JTAG 访问权限、您仍然可以使用闪存插件和 Uniflash 对 F28333闪存进行编程。

    此致、
    曼诺伊