This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2810:是否有适用于 Flash2810_API_V210-lib 和 IQmath.lib 的任何最新编译器构建(CCS7.1)库

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598319/compiler-tms320f2810-is-there-any-latest-compiler-built-ccs7-1-libraries-available-for-flash2810_api_v210-lib-and-iqmath-lib

器件型号:TMS320F2810
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

  •    是否有适用于 Flash2810_API_V210-lib 和 IQmath.lib 的任何最新编译器构建(CCS7.1)库
  • 我已经了解过 controlSUITE
  • 我需要它  

        1. Flash2810_API_V210.lib 和

        2.IQmath.lib :v160  

谢谢

Eshwaran J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eshwaran、

    不可以、这些库不适用于最新编译器。 对于 Flash2810_API_V210.lib、TI 有意识地决定不为最新编译器构建库、因为该闪存技术符合 codegen 3.11标准

    此致、
    曼诺伊