This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:125°C 环境运行时的推荐散热器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598246/tms320f28377s-recommended-heat-sink-for-125degc-ambient-operation

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们为此 DSP 选择了 PZP 封装和 Q100额定温度、使其能够在125摄氏度的自然通风温度下运行、然而、我们的环境温度将非常接近此最大额定值。 您是否有外部散热器建议(如尺寸、散热片、安装)或任何其他建议以最好地降低结温?

感谢您的大力支持!

-Joel Barker

主流工程公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    我不是封装专家、但我认为 PZP 封装是塑料封装、可能不是散热器的理想选择。 大部分热量可能通过底部的电源板散发。

    Tommy