This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:无法运行 instaspin foc2电机实验 proj_lab10d

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598116/tms320f28069f-can-not-run-instaspin-foc-dual-motor-lab-proj_lab10d

器件型号:TMS320F28069F

尊敬的 TI 电机控制解决方案团队!

我可以运行 instaspin lab10a 和其他一个电机实验、并可以识别电机。

在用于双电机速度控制的 instaspin socc lab10d 上、我甚至无法以低转速启动。

如果我要启动电机、电流将超过20A、硬件过流保护工作正常(定制硬件)。

请帮助我弄清楚哪些软件部件将决定 instaspin 中的当前流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在硬件板上单独运行每个电机? 如果是、PWM 频率是多少? 与 lab10d 相比、CPU 带宽是否足以运行双电机以在 ISR 中添加更多代码? 如果不是、器件初始化适用于硬件板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yanming!

    感谢您的回复。
    我可能会发现问题、这是另一个问题、死区不足。