This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:电网连接中的 HV_1_PH_DCAC 控制问题

Guru**** 2582165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597846/ccs-hv_1_ph_dcac-control-problem-in-grid-connected

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

 我正在使用您的设计 HV_1_PH_DCAC 作为并网逆变器进行实验。

我觉得这款产品的设计很好、很适合使用、但现在我有一个问题。

我注意到、在"gridconnectedinvlicl.clc"中、

控制算法、当您计算逆变器的占空比时、会得到:

"invDutyPU=(cntl2p2z_LEADLAG_vars.out + invVoInstSD)/(invVbusInst*(VDCBUS_MAX_SENSE/VDC_NOMINAL));" 

我无法理解为什么会出现"invVoInstSD"? 由于您在手册中给出的控制方案没有提到这种即时电网电压正反馈。
如果我删除它、会发生什么情况?

谢谢阅读、期待您的回复。

此致、
陈堂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出电压前馈分量、有助于简化电流环路。 但可能会导致一些额外的相补角损耗。  

    我实现了不带电压前馈的 v1和带电压前馈的 v1_01_00_00。  

    我同意此部件缺少一些文档、  

    如果您不需要它、则可以将其删除、但在使用交流构建进行测试之前、请确保检查具有直流的构建级别2、并查看控制环路是否仍然稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish Bhardwaj:

    感谢您的回应、这对我大有帮助。

    我的另一个问题是直流去耦合系数、我假设直流即时测量值对于分母来说足够了、为什么在它出现了一些其他系数后、例如直流指定值和直流最大中间值?

    原因在建模中、逆变器的作用类似于具有 Vdc 乘法的放大器。 我认为这两个值实际上会导致一些意外的比例部分。

    同样、我非常感谢您的设计、此套件对我的研究项目非常有帮助。

    祝你一切顺利、

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    比率用于乘法、是为了使它们具有相同的比例、即使交流感应范围与 AD 直流总线感应范围相同。 因此、在 pu 中、它们匹配相同的电压。

    当您推导模型时、这可以提供一些消除和简化。 但并非完全必要。

    此致
    Manish Bhardwaj