This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:闪存编程器问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598007/tms320f28377d-flash-programmer-issue

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我正在尝试使用控制套件中的闪存编程器应用程序对 TMS320F28377D 的闪存进行编程。

内核加载在几秒钟后停止(Attach 是程序员的响应)

您能在这个问题上提供帮助吗?

谢谢、

雅龙


C:\data\projects\PCU 4\DSC\serial_flash_programmer\f2837xD_FW_upgrade_example>se
rial_flash_programr.exe -d f2837xD -k F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt -a
blinky_cpu01.txt -p COM6 -b 9600

C2000串行固件升级程序
版权所有(c) 2013 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

正在获取通信状态
建立通信 DCB
调整端口设置

调用 f021_DownloadKernel CPU1内核
正在将 F2837xD_sci_flash_kernels_cpu01.txt 下载到设备...

aA=aa.
8==8
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
2==2
0==0
0==0
0==0
0==0
0==0
41=41
0==0
D7=D7
1==1
2f==2f
0==0
0==0
0==0
0==0
C0==c0
22==22
76==76
1f==1f
76==76
E0=e0
17==17
24==24
1A==1a
1==1
0==0
20==20
1A==1a
3==3
0==0
1f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真有意思?

    为了进行调试、您可以:
    1) 1)通过 JTAG 连接到器件
    2) 2)加载引导 ROM 符号
    3) 3)复位
    4) 4)运行器件
    5) 5)从命令行运行串行闪存编程器

    此外、您还可以运行 Visual Studio 项目以帮助从主机端进行调试。

    SAL