This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D USB 协议查询

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597533/tms320f28377d-tms320f28377d-usb-protocol-query

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

 

我正在使用 TMS320F28377处理器、我对 USB 协议有些困惑。

 

我注意到 USB 模块有三种传输类型:技术参考手册第23.2章中的控制、中断和批量传输。

但在2335页、寄存器描述显示我们有四个 USB 协议(包括 等时协议)、如下所示。

我是否可以知道 TMS320F28377是否支持等时协议?  任何评论都将不胜感激。

 

 

 

最棒的

松林路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Songlin、

    controlSUITE 中的以下路径中提供了对等时模式的支持 cdoe、

    controlSUITE/device_support/F2837xD/V200/F2837xD_common/usblib/host/usbhaudio.c

    但是、没有访问上述文件的示例代码、或者您可以开始为与访问上述文件相关的音频或视频创建一个小型项目。

    如果可以、请告诉我。

    谢谢