This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:连接 CCS 和 MATLAB

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597858/ccs-tms320f28069m-interfacing-ccs-and-matlab

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试连接 MATLAB Simulink (2016a)和 CCS 版本5。我已经下载了所需的代码生成工具和控制套件。我看到了一些在线视频。但我不工作。我正在使用 launchpad tms320f28069m。

在下面(我添加了下面的屏幕截图)中、我没有找到 API、C C++头文件、BIOS 的目录路径。您能不能建议我如何继续。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否浏览过此主题: e2e.ti.com/.../484814
    查看此处提供的链接。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主席先生、在视频中、他们告诉我按照 CCS 给出的说明安装硬件包、但我也遵循了相同 的说明、但仍然没有找到路径、并且也是这样

    请帮助我继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MATLAB 命令行中键入 targetupdater、选择 CCSv5、然后按照步骤将您的 MATLAB C2000支持包指向 CCSv5 C2000编译器和 controlSUITE 的正确目录。

    您的设置表明 MATLAB 不知道您的 TI 工具位于何处(路径)。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,我再次观看了这些视频。我已经观看了。感谢您提供的完整信息。