This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:借助 TMS320F28335卡生成正弦 PWM

Guru**** 2564340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598053/ccs-tms320f28335-sine-pwm-generation-with-the-help-of-tms320f28335-card

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在从事单相光伏逆变器项目。 我需要为 MOSFET 的栅极开关生成正弦 PWM。 我有 TMS320F28335微控制器卡以及实验套件扩展坞。要获得正弦 PWM、我必须在同一 x 轴基准上对正弦功能(50Hz)与三角载波功能(20kHz)进行比较。 每当正弦函数大于三角函数时、输出应为高电平、否则输出应为低电平。

我对 c 编程不了解太多。 我也不知道如何开始用 C 语言为 TMS320F28335编写 spwm 代码。

上面的微控制器卡是否提供正弦 PWM 示例代码。

我能不能通过一些实体帮助我生成正弦 PWM。 我将非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    您可以在此处找到信号发生器库:
    C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\SGEN\V101

    浏览文档以了解该库。 第二,请在这个论坛上寻找其他成员采取的不同做法。 您将能够找到数千个类似帖子。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。

    我将介绍 SGEN。 请告诉我,我如何通过其他成员搜索此论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gaurav Sharma">我将介绍 SGEN。 请告诉我,我如何通过其他成员搜索此论坛。

    在此窗口顶部有一个搜索栏、使用关键字"PWM 生成"进行搜索。 以下是 Google 搜索: