This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:模拟输入最大电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597728/tms320f28069-analog-input-max-current

器件型号:TMS320F28069

您好!

我有用于保护模拟输入(ADC)的钳位二极管、但我无法准确地找到它们将消耗的电压/电流。

我知道它们"不应该"具有大于 VDDA 且小于 GND 的电压、但我的钳位二极管允许的电压会略高于(400mV)。 我添加了一个串联电阻(215)、因此将电流限制为+/-2mA。

我在数据表中找到的唯一规格是绝对最大额定值、注释(3)每个引脚的持续钳位电流为±2mA。

如果该限值适用于模拟输入、我将恰好处于限值、但这是假设 ADC 的内部钳位没有压降的最坏情况。 实际上、我可能比这好得多。

我需要一个可靠的设计、因此我希望确保我了解实际的限制。

有人能再多讲一讲一下内部电路以及这些输入需要多少?

谢谢、

最大

器件型号为:TMS320F28069

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    /-2mA 也适用于 ADC 引脚--这个值是为了防止放置在每个引脚上的内部 ESD 保护二极管受到永久损坏。 在激活 ADC 输入保护二极管的情况下,额外的能量被重定向到 VDDA/VSSA 电源--当电源吸收能量时,ADC 转换的精度可能会受到影响。

    只要您的系统设计为在 VSSA 到 VDDA 范围内运行、并且限流组件只在出现不可预见的杂散事件时出现、您应该是可以接受的。

    您是否对 ADC 输入有带宽要求? 串联电阻器将与内部 ADC S/H 电容器结合使用、用作 RC 滤波器。 这并不是很重要、但您应该意识到其影响。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您的回答。

    我将运算放大器信号钳制为0、并在当前产品中使用超低压降肖特基二极管将 VDDA 钳位。 问题是、这些二极管变得越来越难找到、我发现的最接近的二极管具有更大的压降。

    ESD 二极管是否是压降~0.7V 的正常 PN 二极管? 如果是这种情况、我应该是很好的、因为我的钳位二极管允许 VDD+0.4V 和 VSS-0.4V 的最坏情况(然后是将限制电流的215欧姆串联电阻)。

    关于串联电阻器、我在 ADC 输入前有一个小 RC (215ohm+220pF)、以有意限制带宽。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我认为二极管的拐点确实在0.7V 左右。

    Tommy