This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Tms320f28069:Windows 7 CCS5无法上传

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592725/ccs-tms320f28069-windows-7-ccs5-cannot-upload

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我是负责创建主动噪声消除系统的小型团队的一员。 我们有一个 tms320f28069pnt、我们正在尝试使用同一芯片从类似项目上传一些代码。 示例代码位于汇编语言中、我们在中进行编码时遇到一些问题、并且我们还会在通过 USB JTAG 连接到该板时遇到问题。

是否可以使用更高级别的语言进行编程并将代码单独上传到电路板上、或者是否有用于测试目的的仿真器、或者您是否可以向我们提供任何建议?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与项目负责人交谈后、澄清了以下事项-我们希望将 ASM 直接放在芯片上、而不运行整个调试过程(我们有 ASM、但 CCS 希望我们先在 C++中进行调试); XML 也有问题、我们无法解决)。

    该芯片位于定制电路板上、所有引脚上都有电源输入和分线、并且是 TMS 版本。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我并不完全理解您在使用 CCS 调试器时遇到的问题。 即使您不想进行任何实际调试、也应该仍然能够使用 CCS 加载可执行文件、而不管代码是用汇编语言还是 C 语言编写的。如果您想与 JTAG 共享所收到的错误消息、 我们可以尝试帮助您解决这些问题。

    但是、我们确实有一个独立的 Uniflash 工具、如果您仍想避免使用 CCS、则可以使用该工具。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是否确定了您需要什么?

    惠特尼